This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在使用 TPS74601以在3.7V 至5V 的输入电压下生成3.3V 输出电压。 我无法获得预期的 o/p、 即使我将 F/B 电阻器 R18 的值更改为33K 并将 R20更改为6.6K、O/p 也不是恒定的3.3V。 F/B 引脚电压为稳定0.55V。 以下是 TP19处的测量值。 在这种情况下,什么是错误的?
R20和 R18 | O/p 电压(V) | ||
电阻器组合 | @3.7IP | @4.3i/p | @5 i/p |
4.7K 和23.5K | 1.9 +/- 0.2 | 2.5 +/- 0.2 | 3.2 +/- 0.2 |
1K 和5K | 1.9 +/- 0.2 | 2.5 +/- 0.2 | 3.2 +/- 0.2 |
6.6k 和33k | 1.9 +/- 0.2 | 2.5 +/- 0.2 | 3.2 +/- 0.2 |
55K 和275K | 1.9 +/- 0.2 | 2.5 +/- 0.2 | 3.2 +/- 0.2 |
您好!
我仔细检查了原理图、那里一切看起来都很好。 此外、我检查了 FB 电阻器网络上的值、发现没有任何错误。
此电路中使用了什么负载?
请在您有空时告诉我。
此致、
汉娜