This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620EVM:如何测试充电 iC 是否损坏?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295323/bq25620evm-how-to-test-weather-the-charging-ic-is-damaged-or-not

器件型号:BQ25620EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25620

我正在使用 bq25620电池充电器 IC、但在提供超过10V 的输入电压后、不再充电、我能够通过 BQ Studio 上的 MSP430读取 i2c 通信、BQ Studio 确认充电 IC、但充电部件现在不工作。 那么、如何测试充电 IC 是否损坏的情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.请完全关闭充电器(即移除 VBUS 和 VBAT 电源)。

    1分钟后、施加 VBAT=3.8V、然后施加 VBUS=5V/3A。

    如果设备仍然无法充电或正常运行、请更换 IC 并重试。

    谢谢。

    宁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、
    但是、您能告诉我、即使 IC 已损坏、它是否能够通过 i2c 进行通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这取决于损坏类型、但通常情况下、即使 IC 损坏、I2C 通信仍能正常工作。  

    此致、

    加勒特