This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620EVM:如何使用 i2c 通信配置具有微控制器的充电器 IC?

Guru**** 2766575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25620, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296683/bq25620evm-how-to-configure-charger-ic-with-microcontroller-using-i2c-communication

器件型号:BQ25620EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25620BQSTUDIO

我将 BQ25620电池充电器 IC 用于我的应用、并将 STM32F0微控制器用于 R/W 寄存器的 i2c 接口。 请提供任意示例代码、以便我理解如何启用 ADC_EN 寄存器、以便它可以显示 VBUS、VBAT 等值。 请尽快帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 遗憾的是、我们没有示例代码可用于展示如何在 BQ25620器件上使用 ADC 功能。 请看下面我的解释。 关于 ADC 运行情况的说明也可在第30页的 BQ25620数据表第9.3.7节找到。   

    要启用 ADC、请将"ADC_EN"位[REG0x26 bit 7]设置为1b。 然后、若要显示 VBUS 和 VBAT、请从 REG0x2C 和 REG0x30读取 I2C。 请注意、ADC 控制寄存器[REG0x26]是8位寄存器、而 ADC 输出寄存器是16位寄存器。  

    此外、BQStudio 软件工具中的 BQ25620 GUI 可以帮助直观地显示所有不同 ADC 输出寄存器的相关位。 我附上了 GUI 的屏幕截图、其中 VBUS 输出突出显示为参考。  

    此致、

    加勒特