This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:使用 ucc28180的三相 PFC

Guru**** 2518150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295620/ucc28180-3phase-pfc-using-ucc28180

器件型号:UCC28180

您好!  

我正在设计三相 PFC。 我计划使用单个升压转换器、后跟一个三相整流器(我知道不可能获得三相正弦波、THD 将为32%、对我来说是可以的)。 请参考图片以便更好地理解。  UCC28180是否能够获得块状电流? 更具体地说、整流后电流和电压的波纹频率为300Hz、PFC 回路是否有形成电流所需的带宽?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vasudev、  

    感谢您关于如何从整流三相电压来运行 UCC28180的问题。   

    是的、每个相电流都与红色模拟波形类似、不同之处在于"块状"电流的上半部分将具有向上的峰值、而不是下向下陷波谷。   

    如果可以始终保证平衡的三相输入电压、并且仿真的电流形状是可以接受的、那么也可以增加电压环路的带宽。
    但我建议考虑、如果两相输入的任何一个相位丢失、系统实际上会恢复为单相输入、而在宽带宽下失真会严重得多。  因此、如果失去一个输入相位、我建议考虑保留低 BW 设计实践、以保持低 THD。  

    此致、
    Ulrich。