This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:在短路条件下上电(使用 LD 引脚)

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294972/bq76942-power-on-under-short-circuit-condition-using-ld-pin

器件型号:BQ76942

客户正在进行"短路情况下上电"测试。

它们使用 LD 引脚来唤醒 AFE。 (VWAKEONLD)

他们设计了启动电路。 当按下按钮时、B+电压将连接到 LD 引脚。

但每次客户按下按钮时、DSG FET 栅极中始终会出现电压脉冲、Vgs 将大于 FET 阈值电压。

FET 将导通近40ms。 在短路情况下、MOSFET 和保险丝将被烧断。

(当按钮被按下时、SW 被接地。 I SW 连接到 MCU)

  (DSG 的大小可能为1/5)(探头 GND 为 B-)

他们尝试了以下测试:

1.通过 P+断开 LD 引脚、DSG 也会有同样的问题。 在这种情况下、LD 与 BQ76942外部的 DSG 之间存在电路连接。

(在该波形中、探针 GND 是 B+。 我们可以看到 FET 上的 GS 电压接通)

 

BQ76942未进行 OTP。 客户使用 MCU 更改寄存器。 但此时 MCU 尚未通电。 LDO 3.3V 需要20ms 的时间来准备。

 您是否知道为什么 BQ76942上电时 DSG 引脚电压遵循 LD 电压的任何潜在原因?

这可能会导致 FET 导通并短时烧断保险丝。

它在内部泄漏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    您的假设是正确的、当 DSG 关闭时、DSG 和 LD 之间存在内部连接。 这很可能是激活该开关会导通 DSG FET 的原因。 为什么客户使用 LD 而不是 TS2来唤醒器件?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、感谢您的支持。

    您是否知道 DSG 和 LD 之间的内部连接是什么样的?

    所以一般来说、我们建议使用 LD 来唤醒充电器检测、使用 TS2来唤醒按钮?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    它未包括在引脚等效图中、但是、当该引脚从电荷泵断开时、它通过内部电阻连接到 LD。

    我认为、如果客户希望能够通过开关或数字信号控制唤醒器件、那么使用 TS2 WAKE 会更好。 LD WAKE 用于充电器检测、由于内部与 DSG 连接、我认为使用 BAT+通过 LD 唤醒器件不可行。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、感谢您的支持。

    您是否知道内部电阻的估算值?

    客户没有太多时间来重新设计电路板。

    客户仍然想使用外部电路来解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    我和 Luis 一起检查了一下,我们没有确切值的规格,但它介于35Mohms 和40Mohms 之间。

    此致、

    马克斯·韦博肯