This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 申请 GaN 解决方案建议。

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296404/request-for-gan-solution-recommendation

主题中讨论的其他器件:LMG2100R044

您好

我的客户要求推荐 GaN 解决方案、详情如下。

-spec-

1.输入:直流24V

输出:直流53~90V 5A

3、备注: 他们在尝试构建小型化的 GaN。  

         它不必进行绝缘、也需要一个简单的电路。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您联系我们、我们的 LMG2100R044器件将非常适合此插槽。 它是具有集成栅极驱动器的 GaN 半桥。 我 在此处链接了产品页面。

    此致!
    K·沃尔夫