This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:PFC 输入电压 AC/DC

Guru**** 2767395 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28065, UCC28070, UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294926/ucc28070-pfc-input-voltage-ac-dc

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件: UCC28064A、UCC28065

您好!

我必须设计一个 PFC 模块、其输入为90-305VAC 或120-430VDC 的交流/直流电压、本项目源于我已经设计的一个模块、其中输入仅为交流、电压范围为90 - 265VAC、 在第一个项目中、我使用了 UCC28070控制器、我想在这个新的交流/直流版本中也使用它。


问题是由于 QVFF 乘法器模块需要过零识别、很显然、在直流输入的情况下这不会发生、那么如果输入电压为交流和直流、是否可以使用 UCC28070? VFF 乘法器合成器的行为如何?

我期待您的反馈。

BR/Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、  

    感谢您提出有关从直流输入运行 UCC28070的问题。

    请参阅上一有关该主题的主题:  
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136162/ucc28070-multiplier-settings-at-dc-input

    如果不进行周期性过零、即使输入为低压、乘法器增益也会无限期地保持在其最低设置(高压线下的 Kvff)。
    上述主题讨论了在 VINAC 上人工过零信号的要求。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich  

    我们知道 UCC28070可能不适合用作 PFC 控制器的交流/直流输入的控制器、您是否还有其他建议用于交错式 PFC 交流/直流输入的控制器?

    Ciao
    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、  

    UCC28070是 TI 唯一以 CCM 模式运行的模拟交错 PFC 控制器。   

    TI 还有在转换模式(TM)下运行的其他交错控制器、可以接受交流和直流输入。  
    请考虑使用 UCC28064A 和 UCC28065控制器作为可能的备选器件。  

    请注意、TM-PFC 以高得多的峰值电流运行、并且通常用于总输出低于~400W 的情况(当低压线路85VAC 用于输入时)。  
    这不是理论上的限制;而是 基于实际可行的考虑。  如果您的 PFC 功率等级超过400W、请考虑所涉及的峰值电流、并确定您的应用是否可以接受。  

    此致、
    乌尔里希