请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77915 您好!
我们对在我们的电池系统中使用 BQ7791500很感兴趣、并且想知道是否可以通过某种方式修改充电器移除功能中的负载移除功能。
我们永远不会移除负载、因为我们的应用会集成电池和负载、并且用户无法断开负载。 因此、我们想通过将 LD 引脚连接到 VSS 来禁用负载移除功能。 但是、当 BQ IC 在充电期间检测到 OCC 故障时、我们希望该故障锁存至充电器移除、以防止 OCC 故障清除、然后在延迟 t_CD_REC 后再次仿真触发。
您对如何实施这一措施有什么建议吗?
谢谢、此致、
Samo Smodiš ć