This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930将两个 BQ76930级联20个 BQ76930

Guru**** 2579935 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295985/bq76930-bq76930-two-bq76930-cascaded-for-20s

器件型号:BQ76930

您好  

该客户设计将 两个 BQ76930级联20个周期、第六和第七系列在电缆的插拔过程中可能会损坏。

故障屏幕如下所示:

在图标位置插入和拔出 J2和 J3的电缆。 首先连接 J3的外部电缆、然后连接 J2的外部电缆、 6系列和7系列可能会损坏。

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    对该器件的随机电池连接存在限制。 对此进行了说明。 第10节随机电池连接-在限制范围内 的  bq769x0系列10大设计注意事项应用手册。 我建议阅读这一部分。

    本节介绍了一些建议、以确保在随机安装电池时不会损坏电池。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙