This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:关于 FCC 公式中 PassedCharge 的问题

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296720/bq27426-question-about-passedcharge-in-fcc-formulas

器件型号:BQ27426

您好,

根据这些信息、FCC 的更新公式如下:

1. Passedcharge 是当前充电或放电的累积容量。 如果5%放电、立即充电5%。 此时 PassedCharge 是10%?
2. PassedCharge 是否可以通过 IC 燃油计读数器读数? 阅读的方法是什么?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过的电荷是自上次 DOD0更新以来测得的电荷。

    您可以使用标准命令0x6C/0x6D 读取传递的电荷。 16位整数、单位为 mAh。