This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3553SDEV:LM3553SDEV

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3553SDEV, USB2ANY, LM3553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295380/lm3553sdev-lm3553sdev

器件型号:LM3553SDEV
主题中讨论的其他器件: USB2ANYLM3553

大家好、我今天收到的 LM3553SDEV 套件没有软件。 您能否分享一个下载软件的链接。 此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 USB2ANY 接口适配器和软件 USB2ANY Explorer 进行评估:

    USB2ANY 评估板| TI.com

    或者、您也可以使用任何具有典型 I2C 接口的控制器评估该器件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不明白为什么要购买额外的100美元以上的适配器才能使用评估套件。 您以前通过 LM3553SDEV 提供软件时、我只需要旧的软件。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 LM3553是一款非常旧的器件、因此 由于该电路板符合 USB1.1标准、该软件可能无法用于某些较新的计算机。

    最佳 解决方案是尝试使用另一个 I2C  发生器并手动将其连接到 LM3553EVM 本身。

    谢谢!