This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ769142:BQ769142看门狗查询

Guru**** 2815365 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ769142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295761/bq769142-bq769142-watchdog-query

器件型号:BQ769142

您好

我对看门狗有一些疑问需要您的帮助。

1、 BQ769142设置参数、然后完全断电。 此时、在通电后、这些值是​​成为默认值​​还是保留设置值?

2、 当 BQ769142触发看门狗功能时、DSG 和 CHG MOSFET 将关断。 BQ769142在触发时是否会自动复位?

3、 是否可以在进入睡眠模式时禁用看门狗功能、然后在从睡眠模式唤醒后启用看门狗功能?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    Unknown 说:
    当 BQ769142触发看门狗功能时、DSG 和 CHG MOSFET 将关闭。 触发时 BQ769142是否会自动复位?

    主机看门狗保护仅关闭 FET、不会直接导致器件复位。 内部看门狗功能(与 主机看门狗保护不同)会将器件复位。  此功能检查内部固件是否无响应、并且仅在存在内部固件错误时才应触发。

    [quote userid="259355" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295761/bq769142-bq769142-watchdog-query 是否可以在进入睡眠模式时禁用看门狗功能、然后在从睡眠模式唤醒后启用看门狗功能?

    这并不是一项自主功能、但主机可以通过0x12 Battery Status [SLEEP]检测器件是否处于睡眠模式、然后通过更改 Settings:Protection:Enabled Protections C [HWDF]来禁用/启用保护、从而禁用主机看门狗保护。 无法禁用内部看门狗检查。

    此致、

    马克斯·韦博肯