This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:在低电压下工作的降压转换器

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296831/lm5164-buck-converter-working-at-lower-voltages

器件型号:LM5164

TI 团队下午好、

我们正在寻找一种降压转换器、它可以帮助提供10V 输出和22V - 58V 的可变输入电压。 LM5164似乎很有趣。

但是、我想确认它在较低电压下工作。 假设我们要提供6V 的电压、LM5164是否允许其通过6V 的电压(我们不打算将其升压到10V、只是想确保其允许6V 的负载)。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mo:

    感谢您的提问。 LM5164将继续在低至6V 的电压下运行、该器件将在压降下运行、其中输出将随输入而下降。 如需更多信息、请参阅此 E2E 主题。

    谢谢!

    约书亚奥地利