This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288EVM-045:TPS55288EVM-045的放电时间过长

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295555/tps55288evm-045-tps55288evm-045-has-too-long-discharging-time

器件型号:TPS55288EVM-045
主题中讨论的其他器件:TPS55288

您好、TI!

我已重新打开一个主题、之前我曾讨论过 TPS55288EVM 放电时间出乎意料地长(>2min)的问题、几天前、我曾讨论过该问题。

虽然进行了深入的研究,但我们仍无法确定为何放电时间这么长。
我们将 TPS55288设置为 在 EN 引脚关闭 且 06h=0x33时进入 FPWM 模式。
根据您以前的建议、我们已测量了 VBUS 放电期间 SW1、SW2和 Vout 的波形、如下所示:


您能帮助我们解决这个问题吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    如前所述、有关 DISCHA 寄存器、当 Vin 仍然导通时、EN 为高电平(不能关闭)、如果您设置 OE = 0、则会有大约100mA 放电电流从 Vout 到 GND、以便对输出电压进行放电。 放电功能与 PFM 或 FPWM 无关、因此可以使用0x31或0x33写入06h。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前做了一个拼写错误;我的意思是写入"EN = 0"、而不是"OFF"。 我完全知道、当 EN 设置为0时、从 VOUT 到 GND 存在放电电流(约为100mA)。 然而,我们在这个问题上一直很努力。 对于如何解决此问题、您有什么建议吗?
    我们预计当 Vout 从20V 变为0.5V 时、放电时间短于100ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    EN 引脚电压不能为 OFF 或0、我的意思是需要向 OE 位写入0、然后保持 Vin 为 ON、EN 引脚电压为高电平、放电功能就会工作。 从我的计算来看,采用220uF 的输出电容时,它需要大约 dt=C*du/i=220uF*20V/0.1A=44ms,如果放电功能工作,它不会持续这么长时间。

    BRS、

    布莱斯