This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:关于 RM 公式中的 DODfinal 和 DODpresent 的问题

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296732/bq27426-question-about-dodfinal-and-dodpresent-in-rm-formulas

器件型号:BQ27426

您好,

RM 公式如下图所示,关于 DODfinal 和 DODpresent 有几个问题:

1. DODfinal 是排空过程中的排空深度。 只能通过完全放电获得准确的 DODfinal?

2.如果是,为什么我们需要完全放电?

3、GaugeIC 如何决定 DODfinal 的价值?

4. DODfinal 的更新条件是什么? 更新频率是多少?

5.如果应用未完全放电、放电深度仅为5%、DODfinal 会在使用过程中逐渐与实际放电深度匹配吗?

6. DODpresent 的更新条件是什么? 更新频率是多少?

7. 如果 PassedCharge 仅为5%、使用过程中 DODpresent 的值是否会逐渐与实际放电深度匹配?

 此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DoD Final 是一个内部电量监测计参数、不会供终端客户使用。 该算法通过放电仿真进行计算、因此这不是通过简单的公式来完成的。

    我们未发布确切的方法、因为这是专有 TI 技术。