This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:LD 引脚高电压最后时间阈值

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295625/bq76942-ld-pin-high-voltage-last-time-threshold

器件型号:BQ76942

客户需要使用 LD 引脚唤醒 BQ76942。

高电平电压需要持续多长时间才能成功唤醒?

我们是否有相关的测试数据?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    我想我们没有这方面的测试数据、但数据表(如下)指示信号是上升沿、类似于 TS2 WAKE 信号是下降沿。

    因此、只要上升沿超过阈值(BAT 已高于4.7V)、客户就可能根本不需要将电压保持在高电平。

    此致、

    马克斯·韦博肯