主题中讨论的其他器件:TPS1663、 TPS2663
团队、您好!
我希望查看是否可能提供与测试期间发生的故障以及导致 EVM 板损坏的故障相关的答案。
应用的简短描述:使用 EVM 板作为电子保险丝来导通和监控 MicroMobility 电池组的充电电流。 电池组电压最大为42V、充电电流最大为3安培。
当在运行并为电池充电时、EVM 板的输入端发生短路时、测试出错。 PSU 输出设置42V 3 AMP。

谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、您好!
我希望查看是否可能提供与测试期间发生的故障以及导致 EVM 板损坏的故障相关的答案。
应用的简短描述:使用 EVM 板作为电子保险丝来导通和监控 MicroMobility 电池组的充电电流。 电池组电压最大为42V、充电电流最大为3安培。
当在运行并为电池充电时、EVM 板的输入端发生短路时、测试出错。 PSU 输出设置42V 3 AMP。

谢谢!
您好!
感谢您的快速回复。
测试条件如下:
PSU 配置:42V @ 3AMP CC 连接到 EVM 的输入端
连接到 EVM 输出的电池组(电池参数36V, 12.8Ah - 460.8Wh)
电池充电电压42V @3A 受电源限制
EVM 电路板配置:
J7 -关闭
J8 -关闭
J9 -引脚1-2闭合
J10 -关闭
TP19 -在初始阶段连接到 GND。
运行测试:
对 PSU 进行编程并禁用输出、将 PSU 连接到 EVM、将电池组连接到 EVM、将 EVM 连接到 GND 以将 EVM 置于关断模式、启用 PSU 的输出、移除与 tp19的 GND 连接、Vout2 = 42V 且电流@3安培由2个万用表测量、 然后通过一个1欧姆的电阻器50W 将输入短路。 PSU 将 Vout 降至接近0V、EVM 损坏。
谢谢
您好!
1. 您是否在此处申请了短路?
是
2. 您的意思是 VOUT 先变为零?
PSU 的 VOUT 变为0
3. 您是否能够捕获波形?
否。 我不是在寻找波形、而是在寻找输入 VBUS 上的短路行为、并没有真正预测电子保险丝会在这种情况下出现故障。
有关应用程序的进一步讨论、我们必须进行私人对话。
谢谢
艾达里安
尊敬的 Adrian:
我认为可能会发生这种情况:
当输入对地短路时、器件将检测到反向电流、突然电流路径将被切断。 由于从 VOUT 到电池之间有一根电缆、由于存在这种电感、将出现 L*di/dt、VOUT 引脚电压将跳至42V 以上。 这将导致超出 VOUT 引脚的绝对最大值。 我们将需要在输出端增加电容和使用 TVS 二极管、以将电压钳制于 OUT 引脚的绝对最大值67V 以下。
此致
G·库纳尔