This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:TPS543B20和 TPS543C20设计问题

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296423/tps543b20-design-question-of-tps543b20-and-tps543c20

器件型号:TPS543B20

您好、

我的客户对5V 输入应用有一些问题。

  1. 如果 Vin 为5V、BP 引脚的输出是什么?
  2. 从问题1开始、输入电压使用5V 是否有任何限制?

谢谢。

奥利弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    1.当 VIN=5V 或更高时、BP 保持为5V。 如果您将 VIN 降低到5V 以下、则会看到 BP 相应降低。

    2.输入电压为5V 时没有限制

    此致、

    布里顿