This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Binoj:
感谢您关注 UCC28180 PFC 控制器。
我想为您提供帮助、我需要更多信息。
首先、请附上原理图文件。 它不会出现在您的原始帖子中。
其次、请附上填写好的 Excel 计算器工具。 如果您尚未执行此操作、可从此处获取: https://www.ti.com/tool/download/SLUC506
能否确认在 L3 = 600uH、开关频率为65kHz 时、可获得 Pout = 1000W?
PFC 在140kHz 下是否存在正常工作的功率级别? 例如:输出功率从0W 到600W 时工作正常、Pout > 600W 时 MOSFET 会发生故障。 或者其他类似的东西?
最后、您要提到的第1级是交流输入到400V 直流输出。 第2级为430Vdc 输入至230Vdc 输出。 哪一个是正确的 PFC 输出电压、即400V 或430V?
此致、
乌尔里希
您好 Binoj:
感谢您提供原理图和其他信息。 要插入 PDF 文件、请选择对话框下方菜单的 Insert (插入)选项卡、然后选择 Image/video/file 选项以浏览至您的文件位置并将其选中。
期待收到您的 Excel 文件。
在您张贴的原理图中、我注意到您的栅极驱动开启电阻器 R43和 R44各为100欧姆(100R)。 如此高的值会显著减慢 MOSFET 的导通 dVdt。 这种慢速导通速率可能允许更高的开关损耗、从而可能在140kHz 下运行时使 MOSFET 过热。
我建议您尝试使用较低的电阻、例如使用22R 来查看加快开通速度是否可以减轻 MOSFET 故障。
此致、
乌尔里希
您好 Binoj:
希望采用较低栅极电阻值的测试结果为正值。
感谢您提供电子表格文件。 我注意到几个需要澄清的不一致之处:
1. 在你的第一篇文章(上面)你列出1000W 作为你的输出功率额定值. 电子表格显示1250W。 真正的功率目标是什么?
2. 上图显示 Rsense = 40mR|||40mR = 20mR。 对于1250W、电子表格需要16mR、要保持 ICOMP < 5.7V、需要 Rsense ~11mR。 您的测试板上的实际值是多少?
3. 140kHz 需要在 FREQ 引脚处提供15kR。 原理图显示了20kr、即~105kHz。 您实际以什么频率运行?
4. 电子表格显示 Lbst (actual)= 223uH。 您以上的评论表明200uH。 实际使用的值是什么?
5. 您的注释显示400V 输出目标。 原理图和电子表格中的 VSENSE 电阻指示为~386V。 实际的设计目标是什么? (注意:275VAC 最大输入时、386V 调节目标不起作用。)
可能还有其他一些我没有找到的内容。 为避免混淆、提供有关值和测试条件的准确信息非常重要。
但是、在这种情况下、所有差异都不能解释 MOSFET 和驱动器的故障。
我怀疑 MOSFET 故障首先发生、因此取出了驱动器。 我们需要 确定导致 MOSFET 故障的应力。
基本应力为:
漏极电流过高=>会导致结温过高=>会导致击穿和故障
散热太小=>会导致 结温过高=>会导致击穿和故障
漏极或栅极电压 过高=>会导致 击穿和故障
很容易观察到 MOSFET 电压和电流、以确定是否有任何电压和电流超过 MOSFET 额定值。
结温更难确定;基于散热器温度测量、热界面估算和功率损耗估算得出的值。
此致、
乌尔里希