请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53915 主题中讨论的其他器件: TPS549B22、TPS548B22
大家好、
我正在寻找可以满足以下要求的器件:
1.输入电压=2.5-5.5V
2.Vout=0.5V-1.2V、典型值0.6V
3. iout_max=12A
我可以看到 TPS53915可以满足大部分要求、但在这种情况下我无法模拟 Vin=2.5V、您能帮助检查 TPS53915是否可以满足上述条件吗?
如果没有、您有其他建议吗? 谢谢。
此致
弗兰克