This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25629:在移动电源上激活12V VBUS 的条件

Guru**** 2520940 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25629

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293687/bq25629-conditions-for-activating-12v-vbus-on-power-banks

器件型号:BQ25629

您好!

我们 在我们的某个产品中使用了 BQ25629、想要测试我们的布局是否能够应对来自移动电源的12V VBUS 输入电压。

我们有时会观察到移动电源已切换到12V、但遗憾的是、我们无法重现此情况。

您能否告诉我们让 BQ 激活移动电源上的12V 所需的条件?

或者是否可以通过设置 BQ 寄存器使 BQ 强制移动电源上的12V?

提前感谢、

弗朗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franz:  

    当您提到移动电源时、您是否指连接到 BQ25629的 VBUS 输入进行充电的电源?  

    BQ25629兼容12V 输入电源、但 BQ 器件无法强制输入电源在12V 下运行。  

    BQ 器件外部的某个器件可能会与移动电源协商将电压增加到12V。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerrett、

    感谢您的答复、确切地说、我们将 USB 移动电源连接到 BQ25629的 VBUS、GND 和 D+/D-引脚。 移动电源支持 PD 和 QC3.0。

    通常、移动电源为 VBUS 提供5V 电压、但移动电源偶尔会将 VBUS 切换到12V。  

    它缝合了可通过断开 VBAT 上的电池并重新连接一秒钟来触发12V 的引脚(我们偶然发现这一点、正常运行时不会发生这种情况)、 但我们认为 BQ 芯片也可以设置 D+/D-引脚、使移动电源在某些条件下切换到12V。

    我们触发12V 输入电压的原因是、测试我们的设计是否可以处理12V 输入而不会出现任何热问题。

    如果我理解正确、那么 BQ 芯片本身应该永远不会通过设置 D+/D-引脚来激活移动电源上的12V?

    因此、在正常操作中、移动电源的 VBUS 不应达到12V、但始终保持在5V?

    此致、

    弗朗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franz:  

    输入电源从5V 转换到12V 可能与 PD 或 QC3.0协商相关。 BQ25629使用 D+/D-引脚执行 BC1.2和次级检测。 BQ25629上的检测方案不会请求输入将 VBUS 切换到12V。 如果您观察到输入电源增加到12V、则很可能是由于 BQ25629器件外部进行了协商。  

    例如、PD 控制器可以协商移动电源以增加到12V、但 BQ25629不会请求其自己使用12V 输入运行。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerrett、

    感谢您的澄清。  我们将观察到、如果我们的新布局仍在激活12V 电压、但 BQ 芯片本身不会主动激活12V 电压。

    此致、

    弗朗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Franz、

    螺纹被视为已关闭。 如果需要进一步支持、请随时开始新主题。  

    谢谢。