This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:LM5156/55具有反射的输出振铃。

Guru**** 2524240 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293424/lm5156-lm5156-55-output-ringing-with-reflection

器件型号:LM5156
主题中讨论的其他器件:LM5155

e2e.ti.com/.../0777.LM5155_5F00_56_5F00_Excel_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_Flyback_5F00_Regulator_5F00_Design.xlsx

您好!

我设计了基于 LM5156的电路板。 现在它有很多振铃、并具有输出反射。 请建议我该怎么做。 还建议考虑布局或需要调整缓冲器、钳位和滤波器。 我将附加原理图以及 LM5156设置。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faheem:

    感谢您的联系。  相位裕度在理论上似乎很好、但始终有必要在 PCB 设计就绪后调整补偿环路的元素、以补偿由元件放置和 PCB 布线引起的不确定性。

    另外、原理图的分辨率不是很好、所以我无法实际确认、但看起来好像次级绕组连接了错误的方向。
    如下图所示、二次绕组应按以下方式连接。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5155EVM_2D00_FLY-User_2700_s-Guide.pdf

    您好!

    感谢您的答复。 我想极性不是问题、因为您可以使用此参考设计进行交叉检查。  

    您可以使用随附的 evl 板交叉检查点约定。 请指导我如何对 补偿环路的元件进行调优。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faheem:

    感谢带来更好的图像。 我们会提供一些反馈给您。

    此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    现在、它在输出方面看起来很好。 但还有另一个问题。 如果负载小于8W、则会这样做。 高于8W 的情况下。 很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    经过进一步调查、发现它没有振铃。 其在输出上的锯齿波提供5V 至15V 的电压波动。 移除输出电容器后、它可以正常工作、但现在噪声会随着功耗的增加而增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是不是有软启动功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纹波电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faheem:  

    感谢您的持续投入。  请耐心一点。

    此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faheem:  

    似乎变压器和二极管的连接方式正确。
    去掉所有输出电容器不是一个好主意。

    您能否总结一下您最新的发现、并在可能的情况下包括更易于阅读的原理图图像?
    单独的评论对我来说并不是很有意义,所以如果你能给我一个更详细的解释当前的情况,那将是很好的。

    谢谢、此致、
    布赖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    只要有一个至少为8W 的负载、输出就会正常。 由于负载小于8W、它表现为电容器充电放电。 通过将输出电容从1mF 降至500uF、纹波更小、从而降低了功耗(例如、 它在输出电容较小的5W 后仍能正常工作)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faheem:

    那么、您对现在的情况是否满意、因为它听起来像是一个稳定的系统、还是要降低噪声?

    此致、
    布赖恩