This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:提高电流测量精度

Guru**** 2514025 points
Other Parts Discussed in Thread: INA236, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295507/bq25713-increasing-current-measurement-accuracy

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件:INA236

对于我们的应用、集成式8位 ADC 无法提供足够的分辨率。

是否可以将 TI INA236等更精确的测量器件与 ACN/ACP 和 SRN/SRP 引脚并联来提高精度?

我假设由于具有高输入阻抗、它们不会相互影响、因此可以在相同的分流电阻器上工作。

此假设是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    我不是 INA236专家。 但是、您的假设是正确的、只要输入阻抗如此高、以至于不会影响 BQ25713电流检测电阻器上的电流测量、它就可以起作用。 我建议先制作一个原型来测试它。

    此致、

    穆尼尔