This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200:您能否检查以下条件下的 TPS54200转换器输出电压?

Guru**** 2595010 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54200, TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287483/tps54200-can-you-please-check-the-tps54200-converter-output-voltage-below-conditions

器件型号:TPS54200
主题中讨论的其他器件: TPS92640

尊敬的 TI 团队:

您能否检查以下条件下的 TPS54200转换器输出电压?

(1)输入电压:12V

(2)输出电压:1.7V、输出电流:0.6A

当我计算占空比时、它大约为14%。

误差约为10%、因此我想询问输出电压是否稳定。

如果您预期 TPS54200芯片的最大占空比和最小占空比、它们是否如下所示?

Duty (Max)= 100 (%)-最短导通时间(typ)/(1/开关频率(typ))= 100%-(90ns/(1/600kHz))≒94.6%
占空比(min)=最短导通时间(typ)/(1/开关频率(typ))=(90ns/(1/600kHz))≒5.4%

您可以帮助我了解最小占空比和最大占空比的值吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    您能否检查以下条件下的 TPS54200转换器输出电压?

    (1)输入电压:12V

    (2)输出电压:1.7V、输出电流:0.6A

    [/报价]

    TPS54200可以在上述输入和输出条件下工作、并具有稳定的输出。

    如果您预期 TPS54200芯片的最大占空比和最小占空比、它们是否如下所示?

    Duty (Max)= 100 (%)-最短导通时间(typ)/(1/开关频率(typ))= 100%-(90ns/(1/600kHz))≒94.6%
    占空比(min)=最短导通时间(typ)/(1/开关频率(typ))=(90ns/(1/600kHz))≒5.4%

    您可以帮助我了解最小占空比和最大占空比的值吗?

    [/报价]

    TPS54200可支持的最小占空比为 DUTY = t_MIN_ON (MAX)* f_SW (MAX)= 105ns * 700kHz = 7.35%。  (您可以参阅   数据表中的第7.7节"开关特性"。)

    TPS54200可以支持的最大占空比受自举电容器的限制、因为您需要留出一些时间让 TPS54200为自举电容器充电、以便不会触发自举 SW UVLO 阈值 V_BOOT_UVLO。 (您可以参阅 数据表中的第7.5节"电气特性"。)

    此致、

    周老师

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我还有其他问题。

    问题1)。 当 Load=1A 时、是否在数据表中计算得出的(Min) Duty=7.35%值?

    问题2)。 如果确定了 LED 降压驱动器效率 η、Vin 和 Vout、是否有计算 TPS54200驱动器中占空比的公式?
    (例如、在 TPS92640产品中、可使用以下公式计算占空比。)


    如果我们使用的 TPS54200的实际效率为 η= 53%、Vin = 12V 且 Vout = 1.5V、是否有计算占空比的公式?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    不用客气。

    q1)。 在数据表中计算的(min) duty=7.35%值是当 Load=1A 时计算的值吗?

    可以。 请参阅 数据表中的第7.7节"开关特性"。  

    Q2)。 如果确定了 LED 降压驱动器效率 η、Vin 和 Vout、是否有计算 TPS54200驱动器中占空比的公式?
    (例如、在 TPS92640产品中、可以使用以下公式计算占空比。)

    TPS54200的公式与上述 TPS92640的公式类似。 对于 TPS54200、唯一的区别是您应该将 V_CS 替换为 V_FB (感测电压)。

    此致、
    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:
    感谢您的回答。

    我还有其他问题。

    第一季度)

    TPS54200计算出的负载电流为1A 时的最小占空比为7.35%(t_min_on (MAX)* f_SW (MAX)= 105ns * 700kHz = 7.35%)。

    使用公式 Vout = Vin * Duty (表示降压 LED 驱动器中的 Vin、Vout 和 Duty 之间的关系)(1.5V = 12V * Duty、∴Duty = 12.5%)、所需的占空比为12.5%。

    所以、所需的1.5V 输出电压是否可以在1A 负载下稳定输出?

    问题2)

    要使用的实际电路配置如下。


    计算效率 η 时、η=((Pout)/(Pin))* 100%= 46.7%、省略 V_FB (下为100mV)以获得所用占空比、如下所示。
    (占空比)=((1.5V)/(0.467)*(12))= 26.76%

    要使用的电流电路中的负载约为0.5A、计算效率时的最小占空比为26.76%。

    考虑到 LED 驱动器的效率(26.76%)、我很想知道在0.5A 负载下是否能够稳定地输出1.5V 的电压。

    很难确定0.5A 负载下是否可以稳定地输出1.5V 电压、负载电流为1A 时的最小占空比为7.35%。

    "你怎么知道的?

    或者、我认为可以判断是否存在负载为0.5A 时的最小导通占空比和开关频率测试结果。
    您能否向我发送相关数据?

    非常感谢您的回答。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    第一季度)

    TPS54200计算出的负载电流为1A 时的最小占空比为7.35%(t_min_on (MAX)* f_SW (MAX)= 105ns * 700kHz = 7.35%)。

    使用公式 Vout = Vin * Duty (表示降压 LED 驱动器中的 Vin、Vout 和 Duty 之间的关系)(1.5V = 12V * Duty、∴Duty = 12.5%)、所需的占空比为12.5%。

    所以、所需的1.5V 输出电压是否可以在1A 负载下稳定输出?

    [/报价]

    是的、可行。

    计算效率 η 时、η=((Pout)/(Pin))* 100%= 46.7%、省略 V_FB (下为100mV)以获得所用占空比、如下所示。
    (占空比)=((1.5V)/(0.467)*(12))= 26.76%

    要使用的电流电路中的负载约为0.5A、计算效率时的最小占空比为26.76%。

    考虑到 LED 驱动器的效率(26.76%)、我很想知道在0.5A 负载下是否能够稳定地输出1.5V 的电压。

    很难确定0.5A 负载下是否可以稳定地输出1.5V 电压、负载电流为1A 时的最小占空比为7.35%。

    "你怎么知道的?

    [/报价]

    我可以理解您使用哪种调光模式吗? 模拟调光或 PWM 调光?

    或者,我认为可以判断是否存在负载为0.5A 的最低占空比和开关频率测试结果。
    是否可以向我发送相关数据?
    [/quote]

    数据表中已说明了开关频率的范围。 对于最短导通时间、很抱歉、目前我们没有此类数据。

    此致、

    周老师

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:
    感谢您的回答。

    我计划继续进行 PWM 调光、但还想检查模拟调光。

    我想知道在这些条件下输出是否稳定。

    非常感谢您的回答。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我目前不在办公室。 我会在下星期二前回复。 感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    您手头有 EVM 吗? 如果是、您可以在 EVM 上测试该条件。 如果没有、我 愿意为您做一个基准测试、但这可能需要一些时间。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:
    感谢您的回答。

    遗憾的是、我没有 EVM。

    基准测试对于检查在考虑效率的条件下是否可以稳定运行是否至关重要?

    考虑到效率、如果无法预测 TPS54200是否可以产生稳定输出、我将请求进行 Bech 测试。

    非常感谢您的回答。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    基准测试可以揭示器件在您所需工作条件下的实际运行状态。

    我已经将这个问题放入了测试名单中、并应该能够在本周五之前给您回复。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:
    感谢您的回答。

    真是个好消息。
    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    不用客气。 得出结果后、我会告诉您。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    请检查此问题的当前状态。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心等待、我们将稍后更新结果。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    请检查此问题的当前状态。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Steven 正在进行这次基准测试、请给我们更多的时间来获得测试结果。 很抱歉这么晚了、感谢您的耐心等待。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我的基准测试表明、该器件在 IR PWM 调光和模拟调光下、可在输入电压= 12V、输出电流= 1A、负载=单个 SFH 4715A PF-LED 条件下正常运行。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:
    感谢您的回答。

    真是个好消息。

    是否有可能获得基准测试报告?
    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    当然可以。 我可以通过电子邮件向您发送测试结果。 我在此 E2E 论坛上向您发送了一个友谊申请、并附上我的电子邮件地址。 请给我发送一封电子邮件、我们继续在其中交谈。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    感谢您通过电子邮件与我联系。 我已将测试结果发送给您。 我还有什么可以帮助的吗? 如果没有、我将关闭该主题。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我将关闭该主题。 如果您有任何进一步的问题、请随时与我联系。

    此致、

    周老师