This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746:TPS74601

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296172/tps746-tps74601

器件型号:TPS746

您好!  

我正在使用 TPS74601以在3.7V 至5V 的输入电压下生成3.3V 输出电压。 我无法获得预期的 o/p、 即使我将 F/B 电阻器 R18 的值更改为33K 并将 R20更改为6.6K、O/p 也不是恒定的3.3V。 F/B 引脚电压为稳定0.55V。 以下是 TP19处的测量值。 在这种情况下,什么是错误的?

 R20和 R18 O/p 电压(V)
电阻器组合 @3.7IP @4.3i/p @5 i/p
4.7K 和23.5K 1.9 +/- 0.2 2.5 +/- 0.2 3.2 +/- 0.2
1K 和5K 1.9 +/- 0.2 2.5 +/- 0.2 3.2 +/- 0.2
6.6k 和33k 1.9 +/- 0.2 2.5 +/- 0.2 3.2 +/- 0.2
55K 和275K 1.9 +/- 0.2 2.5 +/- 0.2 3.2 +/- 0.2  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将很快作出答复。

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仔细检查了原理图、那里一切看起来都很好。 此外、我检查了 FB 电阻器网络上的值、发现没有任何错误。  

    此电路中使用了什么负载?

    请在您有空时告诉我。

    此致、

    汉娜