This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:平滑启用

Guru**** 2535740 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293606/bq27426-smooth-enable

器件型号:BQ27426

大家好、  

客户遇到一个问题、即在系统放电几次后、FCC 将恢复3%-10%。 我注意到有一个平滑的启用功能可以修复它、因此我想知道 BQ27426是否具有此功能? 如果是、如何为我的客户启用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    很抱歉回复延迟。

    BQ27426具有平滑位、它通知电量监测计报告过滤的值。 请参见下方的。



    此致、
    何塞·库索