This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:在负载下从 IN2来回切换至 IN1

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2116, TPSM53602, BQ25619E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289537/tps2116-switching-from-in2-to-in1-back-and-forth-under-load

器件型号:TPS2116
主题中讨论的其他器件: TPSM53602BQ25619E

您好!

我们的应用具有两个输入、均为5V。
我们在优先级模式下使用 TPS2116、模式连接到 VIN1。

VIN1由 TPSM53602从9V 直流电生成、VIN2 当前由实验室电源生成、用于测试。

如果 Vout 上有负载、从现有 VIN2切换到上升 VIN1时会遇到很大的问题。
如果没有负载、VIN2被激活、然后 VIN1被激活、根本就没有问题。
如果我们应用负载(当前为5V 时的~180mA)、则 TPS2116会切换到 VIN1、但会立即再次切换回 VIN2。

这是在大约10kHz 的频率下发生的。

下面是一些原理图。 Uext 将提供一个 BQ25619E 充电器、但在静态负载下、它也不会工作。

以下 是工作和非工作情况的两个示波器图像(CH1 = VIN1、CH2 = VIN2、CH3 = Vout、CH4 = ST):

工作时、轻负载(90mA @ 5V):

不工作(180mA @ 5V):

我们曾尝试在 VIN1路径中添加更多电容(额外的100µF 或220µF)、但未成功。

这也无助于向 PR1添加小电容。
在两种情况下(三种情况中的)、PCB 在一段时间后修复了"其自身"、并在将导线焊接/脱焊到 PR1和 ST 以及两种 PCB 上、这种错误再也无法重现。

您能否告诉我们、该器件是否对温度或任何其他可能导致该行为的外部影响有些敏感?

提前表示感谢、祝您愉快。
马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    看起来 PR1信号在 VREF (典型值1V)以上/以下波动。 PR1没有任何迟滞-这使得使用开关转换器及其输出纹波时变得棘手。 但是、您可以在 PR1和 ST 之间添加一个电阻器以在 PR1上创建迟滞- 此 e2e 常见问题解答的底部提供了一个有用的计算器。 我计算出、PR1之间的100k Ω 电阻会 ST 使您的电路在 PR1 = 4.2V 时切换到 IN2、在 PR1 = 4.35V 时切换回 IN1、也许可以从该值开始、看看这是否可以纠正该行为。

    如果这样不起作用、您能否发送包含 PR1 (分辨率为200mV/div)、ST、IN1和 OUT 的波形? 来帮助诊断问题的来源。

    此外、我建议在 IN1上放置一个10-20uF 的电容器、以便 在该器件切换回 IN1时支持负载阶跃、但如果您发现您的问题解决得不错、则无需明确指出。

    请告诉我您的测试结果。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    迟滞是一件有趣的事情、为什么数据表中没有提到它?

    我尝试在 尽可能靠近 IN1端子的位置添加额外的22µF、该端子也尽可能靠近 PR1 分压器。
    此外、我添加了100k 的迟滞。 很遗憾、没有任何帮助。

    我用示波器做了更多的镜头、并添加了一些逻辑分析仪的图片、以便更好地了解时序。

    根据请求、选择 PR1 (CH1)、ST (CH2)、IN1 (CH3)和 OUT (CH4):

    我还将4k7 R2修改为6k8:

    然后、我们放大了其中一个开关事件:

    如您所见、PR1将以某种方式完全驱动为零。 TPS 内是否有电路在特殊情况下从内部对 PR1引脚放电?
    如果情况并非如此、则 可以在 PR1上使用一个较小的电容器来立即解决我们的问题。 但如果我添加10或47nF 并联到 R107、什么也不会出现(!) 发生任何变化。

    逻辑分析仪图片(仅50MSamples、因此无法正确显示极小的骤降、如示波器图片中所示):

    IN1上的22µF 以及 ST 和 PR1之间的100k:

    6K8而不是4k7:

    放大其中一个事件:

    奇怪的是、在 PR1上焊接足够长的时间后、我的第三个 PCB 又修复了自己、两个电阻器、ST 和周围的所有电容器、我会再次深入研究这一点...

    如果我找到什么、如果可以告诉您、
    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    谢谢你的详细答复。 至于数据表中不存在的迟滞-可以从电气特性表中缺少迟滞规格推断出这一点、但我们将在下一个数据表版本中添加此值-谢谢!

    PR1 (和 IN1)上看起来好像有相当多的振铃-我的第一个想法是从 TPSM53602到 TPS2116有很多电感、但是的、IN1上的电容器本来可以解决这个问题。 是否有连接 TPSM53602 VOUT 和 TPS2116 VIN1的长而/或细的布线/电缆?

    器件中没有可使 PR1放电的电路-它只是比较器的输入、因此我们需要确定振铃的源是什么。

    注意事项是、我看到 TPSM53602 在您的工作条件下以 PFM 模式运行(请参阅 TPS53602数据表的第7.4.2节)、这提高了低负载时的效率、但会增加纹波并降低负载阶跃性能。 我刚才已经知道、引起振铃的电感可能是 TPSM53602电感器本身。 其他(不确定金额是多少、可能是2-3倍?) TPS53602附近的输出电容有助于实现这一点。

    如果没有、可能是其中一个转换器输出电容器出现焊接问题、或者其中一个电阻器或 TPS2116引脚上出现软短路?

    是的、如果您有任何其他问题、或者您对上面提到的内容有任何想法、请告诉我。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!
    很抱歉这么晚才回复!

    我一直在处理这个问题,最终设法找到了解决方案!
    问题不是 IN1路径、而是 IN2。
    IN2将由我们系统中的另一个电路板生成、该电路板通过15cm 电缆与带有电源多路复用器的主 PCB 连接。 在上次原理图审阅中、没人注意到主 PCB 上的 VIN2路径中没有局部电容。 在 PCB 的测试中、我使用了稍长的导线来为 VIN2供电。

    这里发生的情况是、在切换的时刻、VIN2确实存在我之前没有看到的振铃、因为我没有搜索信号的峰值<< 1µs、尤其是 VIN2上的峰值。

    现在我假设、到 VIN1的负载切换将再次使 VIN1下降、但同时释放 VIN2。 随着 VIN1下降、TPS 会再次切换到 VIN2、VIN1将上升、VIN2将再次下降。 问题是、当电容不是直接放置在 TPS 旁边时、VIN2上的压降接近0。 我认为 TPS 会以某种方式"重启"、因为此时它没有合适的电源?
    在我们的案例中、100nF 的小电容足以防止恒定开关导致的故障、但 VIN2上还剩2Vpp 的振铃。 我现在将一个10µF 陶瓷电容器直接放置在 VIN2焊盘旁边、现在振铃会下降到0.3Vpp。

    您能否告诉我们、TPS 是如何从两个输入电源轨为其自身供电的?
    我只是想知道我们是设法在切换时将芯片关闭、还是仅仅因为它是一个振荡。

    很明显、故障是我们一侧的两个电源都不足以为 TPS 供电或防止切换振荡(以真值为准)、 但是、这可能对下一个数据表修订版有所补充、因为它不仅在上一节中提到了电源的稳定性、还在基本和典型应用部分包括了电容器?

    感谢您的帮助、祝您愉快。
    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您的耐心、因为我上周因美国假日外出。

    很高兴听到您找到了解决方案! 我看到 IN2在您的波形中看起来稳定且不受干扰、因此对我来说、IN2电容看起来不是问题。

    器件通过较高的电源为自身供电-请参阅数据表(如下所示)的第7.4节、其中提供了一些有关切换时器件如何复位的信息。

    如果 IN2上的振铃产生了大于5V/us 的压摆率、那么我的直觉是它可能会导致器件复位、但我需要向设计人员核实这一点。 不过、我认为器件很可能只是在输入之间快速切换、而没有稳定的分辨率、因为在器件开启时、在 VOUT 完全由 INx 供电之前通常会有1ms 的延迟。 我将与设计人员讨论这一点、并就此与您进行跟进。

    还感谢您在数据表中提供意见-我们将在下一个修订版本中添加此内容。

    谢谢。

    帕特里克