请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM27402 大家好、
我手头有一些 LM27402模块、可以在12V 输入和5V 输出(高达20A)下正常工作。

这是模块电路。
我正在尝试添加 CV/CC 功能、将输出限制在0.6V 至5V、0A 至10A 范围内。

这是添加了运算放大器的新电路。
但是、如果运算放大器输出连接到 FB 引脚、模块将发生振荡。 我该如何解决该问题?
谢谢大家。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.