This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:在 CUV 条件下、AFE 主界面变为灰色

Guru**** 2814475 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296046/bq76952-under-the-cuv-condition-the-afe-main-interface-turns-grey

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQ76922

尊敬的 TI 专家:

我们正在将 BQ76922用作 AFE 来监控四个电池的状态、但我们在 CUV 条件测试期间遇到了一个问题。 通常、我将总电压设置为12V、AFE 的主接口如图1所示。 但当我将电压设置为9.1V (对应于欠压条件)时、AFE 的主界面变灰。 当我将电压恢复到12V 时、接口恢复到正常、并且配置数据未丢失。 我的问题是、BQ76922芯片的电源电压范围是4.7-27.5 V、从逻辑上讲、在9.1 V 时、AFE 应能够正常供电、其主接口不应变为灰色。 您能告诉我原因吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GJ:

    您能否尝试观察示波器上的 REG18引脚电压、看看在发生这种行为时电压是否下降? 这可能有助于避免器件关闭。

    此致、

    马克斯·韦博肯