This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798BKUPEVM:在连接电池无输出时使用 BQ25798BKUPEVM

Guru**** 2527860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295795/bq25798bkupevm-bq25798bkupevm-when-connect-cell-no-output

器件型号:BQ25798BKUPEVM
主题中讨论的其他器件:BQ25798EVMBQSTUDIO

您好

BQ25798EVM 执行1节电池输出、无论使用 BQSTUDIO 还是具有 I2C 通信功能的 MCU 是正常的、使用4.48V 电压和1~5A 输出都可以执行正常通信。

BQstudio 还会保存所有可正常输出的配置文件。  

在同一个环境中,连接了一个真实的电池(一个4.48V 电池), 没有正常的输出。 取出电池后、仍然没有输出。

附加了无输出设置图。

如何使用 EVM 进行故障排除?

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    我不明白为什么没有选择充电器单寄存器位。   应设置输入电流限制以及 IBUS OCP 和自主 D+/D-。  此外、我本应该会设置一些故障寄存器。  这些在被读取后会清除。

    您能否发送 EVM 的 pic 并显示跳线设置?  是否在应用了输入的 SYS 引脚上存在电压?  转换器是否在 SW1或 SW2 (四分之一波形)处切换?

    此致、

    杰夫