This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:为 bq27220生成正确的配置文件参数

Guru**** 2543690 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295909/bq27220-generating-correct-profile-parameters-for-bq27220

器件型号:BQ27220

您好、TI 团队、

当使用 bq27220作为1节 LICO 电池来监控功率等级时、我们遇到了以下问题。

1) 仪表漂移-多次充电循环导致充电百分比值从正确值转变为 错误值。  

我们所说的仪表漂移是指库仑计数器数据中的偏移、例如当电池完全耗尽时、仪表报告剩余200mah。 因此、电池电量百分比和剩余容量都不正确。

2) 2) 2) 因过晚生成的关断事件-当电压< 3.2V 时。  我们使用0.5/1A 负载和 CellTermV 3.3V 计算出了曲线、我们很明显 、这是错误的、我们需要重新做整个事情。

系统说明如下:
●1节锂离子电池、3.7V、2100mAh、具有独立保护 IC (DW01)。
●使用 bq27220yzfr 电量监测计的主板
●μ A 电路板电流消耗:空闲~1mA、有源~300mA、峰值2A
3.2●3.3V 时的~目标关断电压为1 μ A

因此、我们有以下 关于如何为 bq27220生成正确配置文件参数的问题。

1)我们应使用哪些条件/参数来为 CEDV 计算器生成数据?

2) 2) 我们应该对哪些监测计参数进行微调、以获得最佳性能?  我们一直在使用 https://www.ti.com/tool/GPCCEDV 为监测计生成参数、原始参数和测试条件并非最佳。

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电量监测计使用在之前从满电到电芯电压= EDV2的放电期间测量的 FCC 以及库仑计数来计算 RM 和 SOC。

    为了使监测计准确、您必须:

    1.确保正确检测到充电终止。 请参阅 TRM www.ti.com/.../sluubd4a.pdf、 4.4.1检测充电终止。

    2.为典型放电正确设置 EDV2/1/0。 最简单的方法是记录满放电期间的电流和电压、计算7%(EDV2)、3%(EDV1)和0%(EDV0)的通电荷、然后查找相应的电压。

    3.如果负载和温度变化显著、请将 CEDV Gauging Configuration 中的 EDV_CMP 设置为1、并执行  https://www.ti.com/tool/GPCCEDV 上用户指南中的步骤。 该工具返回可插入 CEDV 配置的系数、从而允许监测计根据负载和温度自动调整(补偿) EDV2和 EDV1。

    请注意、如果您的放电用例在放电之间发生显著变化、那么监测计将根据 FCC 变化的程度而大致不准确、因为监测计需要至少一个合格的放电来更新 FCC (请参阅 TRM、 1.1.3容量学习(FCC 更新)和合格的放电)。