This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116 PCB 设计

Guru**** 2503655 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292723/lm5116-lm5116-pcb-desgin

器件型号:LM5116

您好!

根据 TI 针对 LM5116 (www.ti.com/.../snva285)进行 PCB 堆叠设计用户指南 、我为其定义了4层 PCB、并具有以下特性(FR4材料上2盎司铜顶层和底层、1盎司铜内层、厚度为0.06英寸)、


我想知道堆叠层是否适合如下所示:
顶部:信号(我根据数据表中的 PCB 布局模板创建了一些填充区域)
内部1:GND
内部2:24Vdc (我设计的降压转换器输入电压为40到60V、输出电压为24V、输出电流为3.5A)
下:信号(我用连接到 GND 网的填充区将其覆盖)

另外、目前我已将 PGND 和 AGND 连接到 PCB 中的 GND。 对吗?

谢谢!
莱拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leila  

    请参考我的以下评论。

    • 用接地覆铜填充 Inner2上的未使用区域。  
    • 在顶层使用专用 AGND 覆铜并将信号元件连接到该层。
    • 使用开尔文连接将 CS-CSG 布线连接到 Rsense。  
    • 请勿将 EP 和 DEMB 直接连接到 PGND 引脚或 Rsense 的接地连接、而是直接将它们连接到 Rsense 的接地连接。   
    •  在高侧 MOSFET 的漏极和 Rsense 的接地连接件之间安装一个小型陶瓷电容器。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EricLee、

    非常感谢您的快速回复和评论。

    我试图运用你的意见,但我对其中的一些意见感到困惑。
    第一层(顶层有专用的 AGND 覆铜):您是说我是否要在顶层创建 AGND 填充区域?
    在 LM5116数据表的典型原理图中、PGND 和 AGND 连接在一起、然后连接到 GND。 然后在 PCB 布局中、我们将网设置为 GND。

    2.开尔文连接:如果你是说在 Rsense 周围使用开尔文连接是4线或开尔文检测测量。 因此我需要在电路中添加 R5、R6、R7、R8 (基于典型电路原理图)。

    3.散热过孔:是否 正确连接了所有的接地端?  

    最后、我是否可以按如下所示初始化堆叠层、因为我认为此设置更适合返回电流通过?

    顶部:信号
    内部1:AGND
    内部2:PGND
    下:信号(我用连接到 GND 网的填充区将其覆盖)

    此致、
    莱拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leila  

    1.请参阅 https://www.ti.com/lit/ug/snva226c/snva226c.pdf 。 请找到用红色圈出的 AGND 覆铜区。  

    2.请只用两根电线。 一个用于 CS、另一个用于 CSG。 请对其进行并行路由。 将它们连接到 Rsense。 请勿连接到 PGND/PGND 等其他接地端 EP。   

    3.是的,请将 IC 下面的所有散热过孔接地。  

    4.通常情况下、AGND 覆铜位于顶层、尺寸不是很大。 请参阅我用红色圈出的覆铜区。   

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EricLee、

    非常感谢您的帮助。

    我试图将您的建议应用到我的 PCB 设计。 另一方面、基于产品的机械设计、我不得不减小电路板尺寸。 希望创建了正确的开尔文连接。

    感谢您发送编修。

    此致、

    莱拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leila

    • 在顶层使用专用 AGND 覆铜并将信号元件连接到该层。
    • 将 PGND 引脚直接连接到 DAP  
    • 在 IC 下方放置多个接地过孔。  
    • 不要将 CSG 直接连接到 PGND
    • L-PGND 并联布线。  
    • 并行布线 HO-SW  
    • 将 HB 电容器放置在靠近 IC 的位置
    • 将 VCC 电容器靠近 IC 放置
    • 电源接地铜管太薄。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EricLee、  

    感谢您的评论。  

    我尝试了将您的意见应用到我的设计。  但是

    R6的 CSG 引脚连接到 R_sense (R11)的 GND。

    ROUT LO 和 PGND 起初是并联的、但在将 PGND 连接到 R_sense 的 GND 之后、我不得不使用过孔连接到 MOSFET 的栅极。

    HO 和 SW 的 ROUT 在开始时是平行的。 我尝试在 Rg1之后使它们并联。

    我在 IC 的顶部和底部放置了6个过孔、但其中3个在 IC 的 GND 区域。 对吗?

    但我还有其他问题、

    将散热焊盘连接到顶层 GND 是否正确? 此外、在第二个内层中、此区域由连接到24VDC 的填充所覆盖。

    另外、我担心顶层和底层之间的24VDC 布线使用一个过孔。

    非常感谢  

    此致、  

    莱拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leila

    将散热焊盘连接到顶层 GND 是否正确? =>是

    在第二个 内层、这个区域覆盖了一个连接到24VDC 的填充物。=>您不需要。 请用接地线覆盖所有未使用区域。 实际上、我找不到您提到的24VDC 迹线。

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EricLee、  

    非常感谢您的反馈。
    我对24VDC 迹线的意思与位于电路板右侧的一条迹线有关、该迹线通过顶层和底层之间的过孔连接。

    另外、我还从内层2绘制了一张图片、该内层2分为两个区域、左侧 GND 和右侧24VDC。 我不确定这是否好。

    最后,关于模拟接地,您的意思是将铜线区域连接到 IC 的 DAP 区域吗?

    此致、  

    莱拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leila  


    我对24VDC 迹线的意思与位于电路板右侧的一条迹线有关、该迹线通过顶层和底层之间的过孔连接。 =>您不需要这样大的 VOUT 库珀区域。 请用接地填充未使用的区域。   

    关于模拟接地,您的意思是将铜区域连接到 IC 的 DAP 区域吗? =>如果你不能使它丝滑,我显示作为参考,可能最好是连接模拟接地覆铜区到 DAP。  

    - EL