This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:EOS 模式:表征化合物-ID 的电池、有关 Ra 表和测量阻抗差异的详细信息

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ35100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292639/bq35100-eos-mode-characterizing-battery-for-chem-id-details-about-ra-table-and-difference-to-measured-impedance

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、、 EV2400

您好!

为了确保能够在最终产品中使用此组件、我们需要进行一些说明:

该线解决了我们的很多问题(也,我们使用完全相同的电池,SAFT LSH-20 )。 主要问题是为 SAFT LSH-20 Li-SoCl2电池生成化合物 ID:
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886099/bq35100-using-the-bq35100-in-eos-questions-about-unsealed-access-ra-table-soh-r-data-seconds

由此产生的几个问题:

1) 1)因此化合物 ID 会影响 Ra 表、并且(引用上面提到的线程)"它确实会影响闪存的其他区域。 它接触的所有区域都与化学相关。 主要是温度补偿和 OCV "。

-这些其他领域是什么? 阅读本应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slua364b/slua364b.pdf ,第2.4和2.5节, 温度补偿包含在 EOS 模式的算法中。 我正在使用监测计(位于电池正下方)中的内部温度测量、所以我是否必须调整这里的数据闪存参数?

2)上述主题回答"没有 chemID. 理想的做法是使用电量监测计运行完全放电、绘制随时间变化的测量值。 我们可以使用此数据构建与您的配置文件匹配的新 Ra 表。 完全放电不是标准持续放电、而是按预期运行几天来进行一些测量。 然后放电约3-5%容量、再休息至少5小时。 最后、回到正常的配置文件、再运行几个周期。"

-这是否已经完成/解决了?

-查看 bqStudio、化学版本661、所提到的电池不在化学 ID 数据表中。

-如何构建新的 Ra 表? 按照这个应用说明: https://www.ti.com/lit/an/sluaal7/sluaal7.pdfts=1700036798790&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F , 他们似乎使用缩放电阻,而不是 measuredZ 用于表征? 或者这是否仅用于验证?

-我已经尝试按照例程运行 EOS 模式如上所述,在参考 等、并获得以下结果。 有很多差异,但趋势似乎很好。 我的想法是用新电池做同样的,并完全耗尽它,相应地改变 Ra 表,然后 StateOfHealth()方法会(不是完全精确, 但在+/- 5-10%范围内这是可以的)、可以使 SOH 与 Ra 表关联阻抗(或调节的 R、请帮助澄清此问题)。

- 我想 Ra 表的更新正是电量监测计用于 SOH 估算的结果(只有?)

-什么是 Ra 表中的递减(Ra0 = 100%, Ra14 = 0%),但它是线性步长?

-为什么我要用这种"手动"的方式来做它,是因为我们没有评估板,并希望通过数据闪存写入更新 BQ35100(一些器件已经在现场)。  

3) 3)另一种方法是在该主题中介绍的方法: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824540/bq35100evm-795-use-it-with-lsh-20-saft-13000-mah-primary-lithium-battery 仅使用另一种 Chem-ID 并更新电池设计容量。 我看到这一点如何能够/将会适用于 EOS 检测、但是、我不确定用于确定 SOH 的电阻相关性。  但是、我看到一些线程帖子指出这仅通过 bqStudio 提供(更新至现有的 Chem-ID)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您无法更改 OCV/电阻的 OCV 或温度补偿、这些是私人参数。 BQ35100使用与受保护 IP Impedance Track 相同的数据结构。 为了获得最佳运行效果、您需要使温度尽可能接近电池。

    在您引用的应用手册中、EOS 模式设置、使用的电池具有化学 ID、 因此、之所以使用缩放的 R、是因为测量的 Z 是原始值、而缩放的 R 只是缩放版本、以使其更接近电量监测计中的任何化学 ID Ra 表。

    在 EOS 模式下、监测计完全依赖于 Ra 表、因此通过您正在进行的测试、如果它在缩放的 R 测量中相当一致、您可能能够获得有用的 SOH 数据。 通常、直到电池电量超过50%时、您才会获得任何有用的 SOH %数据、因为这是大多数 LTC 电池的电阻开始斜升的地方。 您将需要运行完整的放电周期并查看在大概室温下测得的完全放电 Z 值、以生成 Ra 表。

    更新化学 ID 的唯一方法是通过 BQStudio、因此始终需要一个 EV2400、但之后您可以导出闪存流文件、并使用它们更新具有相同化学 ID 和设置的任何电量监测计。

    如果您使用的化学 ID 与 EOS 模式中使用的实际电池不同、我根本不会使用 SOH %(除非它是按您所述的方式手动计算的)、您只应使用 EOS 警报。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    感谢您的 充分回答。

    我有几个与此相关的问题:

    很遗憾、无法更新化学 ID (器件已在现场)。 是否正确理解"手动计算的 SOH %" 将在 DataFlash 中插入我自己的 Ra 表? 如果是、"运行完整的放电循环"是否与上述应用手册中的"5测试过程"部分相同?
    https://www.ti.com/lit/an/sluaal7/sluaal7.pdf?ts = 1700036798790 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
    从这里开始、生成 Ra 表将记录 Ra 值并跟踪我猜想的时间? 这个问题又出现了:
    -什么是减量在 Ra 表(Ra0 = 100%, Ra14 = 0%),但它是线性阶跃(RA1 = 100 -(100/15)= 93.3%等等)?

    您写下"通常、在电池电量超过50%之前、您将无法获得任何有用的 SOH %数据"。 这是否适用于所有应用(所有 Li-SoCL2电池)? 我看到在另一个线程中、一个线程成功通过了体面的测试、从100%递减2%、使用类似的测试过程、如上所述:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183646/bq35100-soh-measurement-stuck-in-eos-mode-with-li-socl2

    (
    来自主题中最后一个答案的图像):



    这是通过与上述应用手册中相同的放电/测试细胞团实现的。  

    那么、这是否仅从另一个线程(SAFT LS-14500)中使用的电池位于 chemID 数据库中这一事实成功实现了可靠性? 如果 SOH 表仅取决于 Ra 表、我不明白这一点。  

    我注意到、上面另一个线程的工作表具有真正一致的 Ra 值、而我为您展示的图形在+/- 1000m Ω 时有更多的变化。
    我 在 CONTROL_STATUS 寄存器中获得0x40D0 (仅关注 SOH_Merit) 、我使用更大的脉冲(80 mA 持续3秒)、在放电和 GE 关闭时具有更大的负载(100 mA)、并让电池休息更长时间(5小时)。 您是否有需要查找的提示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如果主机具有相应功能、则可以将新的 Ra 表写入 DataFlash。 是的、您需要收集原始电阻值(未缩放)并将其用于 Ra 表。 Ra 表以11.1%的增量移动、直到达到77.7%、然后在 DOD 中使用3.3%的增量。

    根据电池、有可能获得一些良好的 SOH 数据、我认为2%可能是您在 EOS 模式读取 SOH%时所期望获得的最佳结果、如果您计划使用相同的模式、我不会想到这一点。

    只要脉冲间的时序是一致的并且测试中没有太多时间变化、它就应该是一致的。 BQ35100最适合定期运行。

    此致、

    怀亚特·凯勒