主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、、 EV2400
您好!
为了确保能够在最终产品中使用此组件、我们需要进行一些说明:
该线解决了我们的很多问题(也,我们使用完全相同的电池,SAFT LSH-20 )。 主要问题是为 SAFT LSH-20 Li-SoCl2电池生成化合物 ID:
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886099/bq35100-using-the-bq35100-in-eos-questions-about-unsealed-access-ra-table-soh-r-data-seconds
由此产生的几个问题:
1) 1)因此化合物 ID 会影响 Ra 表、并且(引用上面提到的线程)"它确实会影响闪存的其他区域。 它接触的所有区域都与化学相关。 主要是温度补偿和 OCV "。
-这些其他领域是什么? 阅读本应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slua364b/slua364b.pdf ,第2.4和2.5节, 温度补偿包含在 EOS 模式的算法中。 我正在使用监测计(位于电池正下方)中的内部温度测量、所以我是否必须调整这里的数据闪存参数?
2)上述主题回答"没有 chemID. 理想的做法是使用电量监测计运行完全放电、绘制随时间变化的测量值。 我们可以使用此数据构建与您的配置文件匹配的新 Ra 表。 完全放电不是标准持续放电、而是按预期运行几天来进行一些测量。 然后放电约3-5%容量、再休息至少5小时。 最后、回到正常的配置文件、再运行几个周期。"
-这是否已经完成/解决了?
-查看 bqStudio、化学版本661、所提到的电池不在化学 ID 数据表中。
-如何构建新的 Ra 表? 按照这个应用说明: https://www.ti.com/lit/an/sluaal7/sluaal7.pdfts=1700036798790&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F , 他们似乎使用缩放电阻,而不是 measuredZ 用于表征? 或者这是否仅用于验证?
-我已经尝试按照例程运行 EOS 模式如上所述,在参考 等、并获得以下结果。 有很多差异,但趋势似乎很好。 我的想法是用新电池做同样的,并完全耗尽它,相应地改变 Ra 表,然后 StateOfHealth()方法会(不是完全精确, 但在+/- 5-10%范围内这是可以的)、可以使 SOH 与 Ra 表关联阻抗(或调节的 R、请帮助澄清此问题)。 
- 我想 Ra 表的更新正是电量监测计用于 SOH 估算的结果(只有?)
-什么是 Ra 表中的递减(Ra0 = 100%, Ra14 = 0%),但它是线性步长?
-为什么我要用这种"手动"的方式来做它,是因为我们没有评估板,并希望通过数据闪存写入更新 BQ35100(一些器件已经在现场)。
3) 3)另一种方法是在该主题中介绍的方法: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824540/bq35100evm-795-use-it-with-lsh-20-saft-13000-mah-primary-lithium-battery 仅使用另一种 Chem-ID 并更新电池设计容量。 我看到这一点如何能够/将会适用于 EOS 检测、但是、我不确定用于确定 SOH 的电阻相关性。 但是、我看到一些线程帖子指出这仅通过 bqStudio 提供(更新至现有的 Chem-ID)。