This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92314:CC 模式下的自动重启问题

Guru**** 2507665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285256/tps92314-auto-restart-issue-in-cc-mode

器件型号:TPS92314

您好、TI 团队、

我设计了用于 CC 模式下95V-265VAC 输入和24VDC @150mA 输出的 LED 驱动器。 我已经 根据仿真 xls 构建了原型和所有组件值、包括变压器设计。

我面临这样的问题:每当我打开电路板时、输出会自动重新启动、即 LED 会持续亮起/熄灭?

我检查了 VCC 电压、它的额定电压介于16V 至18V 之间。

有什么想法、问题会是什么?

谢谢。

希特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    抱歉。 我目前不在办公室。 我会在下星期二前回复。 感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven Li:

    我希望你现在回来了。 我的问题是否有任何进一步的更新?

    谢谢。

    希特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    很抱歉耽误你的时间。 "我现在就来了。" 您能否向我展示一下您使用的原理图? 如果需要、我们可以通过电子邮件进行交谈。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    是的、请告诉我如何获取您的电子邮件 ID 以共享原理图?

    谢谢。

    希特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    我在此 E2E 论坛上向您发送了一个友谊申请、并附上我的电子邮件地址。 请通过电子邮件与我联系。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,@Steven Li

    对这个问题还有进一步的看法吗? 我也和大家分享了原理图。


    谢谢。

    希特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    谢谢提醒我。 很抱歉错过了电子邮件。

    我刚刚通过电子邮件回复了您。

    此致、

    周老师