This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173-Q1:CE 引脚管理

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294989/bq25173-q1-management-of-the-ce-pin

器件型号:BQ25173-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ25173

您好!

我们正在设计一个将使用 BQ25173的电路、但我们有一个不常见的特殊之处。

因此、当电源打开且 BQ25173通电时、微控制器可能通电、也可能不通电。

我们希望 BQ25173始终激活充电、无论微控制器是否通电。


1 -本例中的问题是、CE 引脚上的内部下拉电阻器是否能够确保 BQ25173始终处于充电使能模式、或者添加外部下拉电阻器是否更好。

2 -当微控制器被激活时、我们希望 BQ25173继续保持充电处于活动状态、微控制器 I/O 被强制为低电平、在这种情况下电压可以达到0.8V。

由于我们需要确保 CE 引脚上的电压低于0.4V、添加二极管是否更好?

3 -是否有必要在 BQ25173的输出端添加 TVS 和/或反极化肖特基二极管、以抑制插入或移除超级电容器时的电压峰值?

在我们的应用中、可在系统电源接通时添加或移除超级电容器。


4 - BQ25173是否具有输出保护功能、以防止将超级电容器连接到错误极性(如果已充电)?

提前感谢您的评论。

此致

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose

    Unknown 说:
    1 -本例中的问题是 CE 引脚上的内部下拉电阻是否能确保 BQ25173始终处于充电启用模式、或者添加外部下拉电阻是否更好。

    Bill J -- CE 引脚有一个3.3M 下拉电阻器,V-Low 最大0.4V  微控制器 I/O 的泄漏电流可能足够大、需要外部下拉。   

    Unknown 说:
    2 -激活微控制器后、我们希望 BQ25173继续激活充电、微控制器 I/O 被强制为低电平、在这种情况下、电压可以达到0.8V。

    Bill J -是的、这可能需要一个二极管或可能的外部 MOSFET、请确保 CE 引脚保持在0.4V 以下。

    3 -是否有必要在 BQ25173的输出端添加 TVS 和/或反极化肖特基二极管、以抑制插入或移除超级电容器时的电压峰值?

    Bill J - TVS 和输出电容都是个好主意。  问题也将是 ESD 损坏。

    shirly Ou 说:
    4 - BQ25173是否具有输出保护机制,可防止超级电容器连接到错误极性(如果已充电)?

    比尔 J -抱歉,没有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、


    感谢您的说明、这些说明非常客观、非常有用。

    我们即将完成该项目、还有一个关于充电电流的问题。

    数据表显示、

    对于低于50 mA 的充电电流、建议在 ISET 引脚上使用额外的 RC 电路、以实现更稳定的
    电路实施方案。

    我们发现 BQ25173-Q1EVM 电路允许0至800mA 之间的充电电流、没有额外的 RC 电路。
    对于我们应该采用的 RC 电路类型、我们找不到更具体的参考。


    由于我们将具有低充电电流、您建议我们怎么做?

    此致

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose

    标准 RC 网络为4700pF/2k。 但对于较大的输出 C、可能不需要、建议评估您的电路的性能。