This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:电流检测位置

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10886, PMP30491, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293203/lm5122-current-sense-position

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件:PMP10886PMP30491

我们愿意通过 LM5122实现同步 SEPIC、如 PMP10886和 PMP30491参考设计所述。 是否可以在主 MOSFET 源极与 GND 之间或"辅助"SEPIC 电感与 GND 之间的低侧(下面的2个红色箭头)实施电流检测?

关于2年前发布的相关问题:您能详细说明为什么您不推荐这个解决方案吗?

我在 LM5122数据表中找不到是否在电流检测上实施了消隐时间、是不是?

在低负载和强制 PWM 模式下、当电感中的电流变为负值时、在 CSP 引脚中输入(非常轻微)的负电压会有什么影响?

非常感谢、祝您愉快。

鲍杜安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Baudouin。

    感谢您的联系。 根据匝数比为1的耦合电感器的原理、L3与接地之间的电流应该等于流入 L2的电流。
    至于低侧 MOSFET 和地之间的电流、我不确定是否可行。

    我想深入了解一下、您能否将链接添加到您在该主题中提到的旧帖子?

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的回答、所以 L3中的电流检测不应该引起任何问题? (出于某种原因、我们更希望在该分支中具有电流检测功能)
    因为数据表中没有提到这一点,所以我更愿意问这个问题! 在这种配置下、 当低负载和强制 PWM 模式下电感中的电流变为负值时、CSP 引脚上会出现轻微的负电压、这是否会导致任何问题?

    旧帖子是: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038380/lm5122-current-detection-position

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Baudouin。

    感谢您的反馈。 原则与原员额相同。
    最好的选择是使用数据表中描述的"正常"解决方案、如果您希望在应用中使用不同的实现、则必须进行一些测试、以验证您的假设是否正确。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您的回答、但您对 IC 中集成的电流感应放大器没有任何精确的建议吗? 电压范围/值应在进行任何测试前进行验证? (在原型上进行测试不能保证我们正确使用组件。)

    我在 LM5122数据表中找不到是否在电流检测上实施了消隐时间、是不是?

    谢谢、祝您愉快。

    鲍杜安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Baudouin。

    我今天会提供一些反馈给您。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Baudouin。

    下面我添加了电流检测放大器的规格、可在数据表中找到:

    此外、在绝对最大额定值中、您可以看到 CSP 和 CSN 引脚应保持在-0.3V 和75V 之间。
    您可以看到延迟为150ns。

    我没有找到您建议的应用的任何配套资料、因此就像我说过的、使用这种电流感应的位置的风险由您来确定。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的回答。 我看不出有什么会使它是不合适的。 但是、正如您所说、文档中的任何位置都没有提到电流检测电阻器的该位置。

    祝您度过美好的一天!

    鲍杜安