This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:输入滤波器设计

Guru**** 2528390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285658/bq24650-input-filter-design

器件型号:BQ24650

您好!

在我们过去使用 BQ24650执行的各种项目中、我们始终使用了 BQ24650数据表中建议的输入滤波器(数据表中的 R5和 C1示例)。

在这个新项目中、我们根据具体的项目规格、将太阳能电池板连接到电子保险丝以实现更有效的保护。

但是、在例外情况下、可以拆下太阳能电池板、并连接一个电源适配器以快速为电池充电。

要配置电子保险丝、我们需要设置最大峰值电压和最大 dv/dt。

就 dv/dt 而言、我们无法 从 BQ24650数据表中找到我们应该在电子保险丝中设置哪些值或值顺序来保护 BQ24650。


为了配置电子保险丝并保证 BQ24650的输入保护、我们如何估算最大可接受 dv/dt 的值顺序?

提前感谢您的评论。

此致

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    感谢您与我们联系!

    我将对此进行深入探讨、并在下周早些时候提供反馈。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    感谢您的耐心。  

    对于此 IC、我们没有 dv/dt 规格。 这里有如此大的电容、还有一个电感器位于输入端、使得它从不是问题或关注领域。  

    如果您有其他问题、敬请告知。