This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:上电期间 CNTL 引脚具有约40毫秒的6.3V 高电平

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295397/tps546c23-cntl-pin-has-6-3v-high-level-around-40msec-during-power-on

器件型号:TPS546C23

 您好、TI 专家。

我的客户在上电序列期间满足 TPS546C23 CNTL 引脚的高电平(6.3V)约为40毫秒。 请参阅随附的波形。 (通道2)

在电路原理图中、CNTL 引脚与任一6.3V 电源之间没有任何外部电阻器连接。  

我们不知道为什么这里会有一个额外的6.3V。  

在 CNTL 引脚至 GND 再添加10Kohm 后、6.3V 仍然存在。

我是否可以知道什么原因会影响 CNTL 引脚上的此电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 CNTL 添加一个10k Ω 下拉电阻器解决了这个问题。