请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq24600 如果没有、能否使用 MOSFET 实现自己的直通模式? 例如、以下电路。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Johny:
感谢您与我们联系!
您可以使用一些额外的电路在 BQ24600上实现系统电源路径。 同时、 BQ24610 具有 BATDRV 专用引脚、即电池到系统 MOSFET 驱动器输出。
如果您希望在 BQ24600上实现、我强烈建议遵循 BQ24600 EVM。 有关 VSYS 连接/电路、请参阅下面的原理图。
e2e.ti.com/.../HPA421A_5F00_sch.pdf
此致、
A·克德尔