This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:正在寻找替代解决方案

Guru**** 2924670 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, BQ24074, BQ21080, BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293955/bq24074-looking-for-alternate-solution

器件型号:BQ24074
主题中讨论的其他器件: BQ21080BQ27Z746、BQ27427

尊敬的 TI 团队:

我目前正在致力于改进用于人员位置跟踪的手持产品的设计。 此产品使用锂电池(1000mA),很少使用5V 电源充电。

在现有设计中、我们使用 BQ24074 (具有电源路径功能的独立充电器)、Maxim 电量监测计和额外的 IC 来实现电池保护(UV、OV、OC 充电、OC 放电、SC)。 由于应用中的空间限制、我正在寻求一个包含以下保护和特性的紧凑型单芯片或双芯片解决方案:

  1. 放电期间的电池 UV 保护
  2. 充电期间的电池 OV 保护
  3. 输入过压保护
  4. 充电和放电过流、短路保护
  5. 基于温度的电池电源路径断开
  6. 用于充电状态(SOC)的电量监测计
  7. 极低静态电流

BQ21080似乎涵盖充电、电源路径管理和保护功能。 请确认 您是否选择此 IC 用于我们的应用。 此外、如果此 IC 满足我们的要求、我非常感谢您为简单的电量监测计提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rama --

    感谢您的联系。 BQ21080将涵盖其中的某些特性、但我们没有一个涵盖您所需所有特性的 IC。  

    某个电池电量监测计可能具有其中一些功能、我会将您的请求转发给他们、他们或许能够为您提供帮助。

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rama、

    BQ27Z746与充电器结合可能是最佳的解决方案、BQ27Z746可提供电压和电流的硬件保护以及固件保护、因此不需要二级保护 IC。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  
    请分享您的电子邮件 ID、我想分享我的方框图以进行审查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rama、

    我们无法在论坛上共享电子邮件地址。 如果您正在寻找充电器+测量仪表类型配置的方框图参考、您可以在以下位置使用指南: https://www.ti.com/lit/pdf/sluaaf8

    BQ27z746无法向充电器广播、因此您仍需要主机。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,凯勒
    我用 TI 芯片 BQ21080制作了方框图、其中芯片用于充电器+电源路径+保护器;BQ27427是监测计 IC。
    请将您的电子邮件 ID 整理好、以便我可以通过电子邮件向您发送方框图以供您查看和反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rama、

    最好在论坛上保持讨论、以便也为其他人的设计提供帮助。 如果您需要共享私人信息、虽然我们可以通过 E2E DM 讨论、但我们不会交换电子邮件。 我会向您发送请求。

    此致、

    怀亚特·凯勒