This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:用于为 Intel AgileX FPGA 内核供电的直流/直流转换器

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A, TPS546D24S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294564/tps546d24a-dc-dc-converter-for-powering-intel-agilex-fpga-core

器件型号:TPS546D24A
主题中讨论的其他器件: TPS546D24S

您好!

我的客户正在寻找用于 Intel AgileX FPGA 内核电源的直流/直流转换器。

据说 Intel Agilex FPGA 的核心功率是 PMBus 接口、它在核心电源时序和必须正常执行校准方面存在局限性。

之前使用的产品是 Vishay SiC450ED-T1-GE3、在以下条件下使用。

  1. 输入:12V
  2. 输出:0.8V
  3. 最大电流:35A
  4. 支持的 PMBus 接口

您能否推荐满足上述条件的最佳 TI 直流/直流转换器?

谢谢。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    TPS546D24A 或 TPS546D24S 能够满足这些基本要求。

    是否还 需要满足任何其他要求?

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    感谢您的答复。

    您是否对 Intel Agilex FPGA 的核心电源要求进行了任何设计审查、或者是否有任何应用于 Agilex FPGA EVM 的案例?

    或者是否有为相同或类似应用更换 Vishay SiC450ED-T1-GE3的历史记录?

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    据说直流/直流电源模块应支持'5中"martVID"项中的相关信息。 Intel Agilex 7电源优化技术和功能",位于以下文档的第39页。

    e2e.ti.com/.../Intel-Agilex-7-Power-Management-User-Guide.pdf

    参阅上述文档的第53页、建议您参考 SmartVID 相关信息、并在使用如下所示的其他产品时对其进行设置。

    您能否提供一个参考设置、以便他们可以将其用作 Intel AGFB014R24C2E2VR2的核心电源?

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    TPS546D24A 之前在该应用中使用过、它能够通过 PMBus 与 FPGA 进行通信。  

    确切的电源要求取决于 FPGA 的使用。

    TPS546D24A 支持 PMBus 标准的 VOUT_MODE 和 VOUT_COMMAND 命令。

    我们目前没有适用于 Agilex 7的参考设计、但我们确实有一些 EVM 来评估器件性能/运行。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    感谢您的答复。

    客户请求为 Intel AGFB014R24C2E2VR2提供 TPS546D24A 样片设置。

    是否可以为 Intel FPGA 提供示例设置?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    我们的美国团队将在下周一假期后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    请查看 TPS546D24A-2PH EVM: https://www.ti.com/tool/TPS546D24AEVM

    这是开始设计的好位置。 您还可以在 WEBENCH 上生成设计。

    我还建议您填写设计计算器来确定输出滤波器和引脚搭接电阻器等关键组件: https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-VYr2Rrk4jh/01.00.00.00/slurb01.zip

    如果您填写了设计计算器、我可以查看它并提供进一步的建议。

    谢谢。

    约瑟夫