This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62088A:最短导通时间等

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62088, TPS62088A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283276/tps62088a-min-on-time-etc

器件型号:TPS62088A
主题中讨论的其他器件:TPS62088

您好!

我对 TPS62088有两个问题 A (强制 PWM)。

  • TPS62088器件的最短导通时间 A
  • WEBENCH 电源设计器工具显示了针对 TPS62088 (TPS62088)的大约4.2 MHz 的开关频率结果、而结果为针对 PFM (TPS62088)的2.17 MHz A (强制 PWM)的最大持续时间。 该 TPS62088 A 的结果对于数据表规格来说也很奇怪。 WEBENCH 仿真有什么问题吗?
    • 工作条件
      • 输入电压:3.3V
      • 输出:0.9V/1.8A

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 横田三、

    今天晚些时候、我将查看 Webench 并向您更新。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 横田三、

    我 明白你的观点。 但是、如果 两种设计存在差异、我需要向 Webench 团队进行交叉检查。 这可能需要几天的时间来调试。  

    目前、我建议依赖数据表。 已在 d/s 中提供了上述测试条件。

    我会继续向您发布信息。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Febin

    我的第一个问题呢? TPS62088具有最短导通时间、 A 可用?

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 横田三、

    请根据应用条件、使用数据表中的公式1计算 Ton。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Febin

    如果 VIN 和 VOUT 均在建议的工作范围内、我相信 TPS62088A 不会低于实际的最小 TON。 我想确认一下。 是否未提供实际的最小 TON 值?

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 横田三、

    如果计算出所需的 Vin_min 和 Ton 时间、那么应该不会有问题。 在 DCS 中、Ton 是固定的、Fsw 根据 占空比变化。

    我会在内部查看是否有一些可用数据、并在下周早些时候与您联系。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 横田三、

    我想澄清一点、  

    客户是否有关于开关频率变化的任何问题、或者您想知道特定频率的最短导通时间值?

    如果他们 对极端占空比下可实现的最短导通时间感兴趣、则该时间不可用。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 横田三、

    是否有要共享的更新?

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Febin、

    如果参数值可用、我认为可以使用该参数值来验证 TPS62088A 是否确实能够在某个运行条件下正常工作。 不过是这样。

    顺便说一下、您是否有关于此 WEBENCH 问题的任何更新?

    我 明白您的观点。 但是、如果 两种设计存在差异、我需要向 Webench 团队进行交叉检查。 这可能需要几天的时间来调试。  [/报价]

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 横田三、

    如果客户的问题确实是他们没有低于器件的最短导通时间、那么使用此器件是没有风险的。

    顺便说一句,您对此 WEBENCH 问题有任何更新吗?

    我正在与 Webench 团队密切合作以解决这个问题... 目前还没有完成... 这将需要几天时间...

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Febin、

    如果客户的问题确实是他们没有低于设备的最短接通时间,则此设备没有风险。

    正确。

    我正在与 Webench 团队密切合作以解决此问题... 目前还没有完成... 这将需要几天时间...

    我期待您的反馈。

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 横田三、

    我将为您更新信息。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 横田三、

    Webench 问题已修复。 请在一周中之前检查。

    此致、

    费宾