This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:此芯片能否支持5V/0.5A 输出?

Guru**** 2812825 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, UCC28881, UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296060/ucc28881-can-this-chip-support-5v-0-5a-output

器件型号:UCC28881
主题中讨论的其他器件: UCC28710、UCC28700

大家好、

我的客户希望开发交流转换器、所以我们建议了解决方案。

规范:

VIN=85VAC~256VAC

VOUT=5V/0.5A

非隔离拓扑。

我认为 UCC28881是合适的、但似乎存在输出电流限制。

请告知。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Paul。

    感谢您查询 UCC28881。

    在此配置中、使用 UCC28881会比较困难500mA。 对于此电流电平、我建议使用 UCC28700/UCC28710选用分立式 FET。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    感谢您的反馈。 由于客户要求使用非隔离拓扑、因此根据我们的 EVM 电路板电路、它们能否直接将主要侧和第二侧接地连接在一起? 请参阅下面的配置?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    是的、它可以连接在一起以在非隔离配置中工作。

    一些设计使用此类型的配置、如以下链接中所示:

    https://www.ti.com/lit/df/slura86/slura86.pdf?ts = 1701061736746&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Freference-designs%252Findex.html

    谢谢!

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、

    感谢快速响应。 我会将结果传递给客户。

    任何进一步的问题都会告诉您。

    谢谢