This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3052-Q1:原理图审阅

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSI3052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295123/tpsi3052-q1-schematic-review

器件型号:TPSI3052-Q1
主题中讨论的其他器件:TPSI3052

您好!

请查看原理图。

应用:高侧 IGBT 控制

IGBT:1200V/70A/Qtotal = 417nC (典型值)

模式 :三线模式(VDDP = 5V、PXFR = 7.32KΩ Ω、Cin = 1uF+0.1uF、Cdiv1 = 1uF、Cdiv2 = 10uF)

工作规格:IGBT 导通/关断(开关规格 X)

 kΩ 串联电阻= 10k Ω(R62)

 IGBT 栅极电阻= 100 Ω (R63)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    感谢您的提问!

    原理图中的电容器是正确的。 但是、关于输入电阻、我想指出两件事:

    1. EN -进入 EN 引脚的电流是一个固定值、由 PFXR 电阻器的选择控制。 从这一点来看、10k 电阻器可能不是必需的。 还有其他原因吗?
    2. PXFR - IGBT 是静态开关还是以特定频率进行开关? 此处的7.32k 电阻器选择是尽可能低的电阻器选择、这导致功率传输最少。 在此设置下、IGBT 无法以高于1kHz 的频率进行开关。 如果是静态开关、就没有问题。

     

    请告诉我您的问题是否得到了解答!

    萨姆·斯克拉纳克

    产品营销和应用| 固态继电器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sam、

    感谢您的支持。

    1. en = 10k

    目的是限制 MCU 引脚的输出基准电流、因为 EN 引脚连接到 MCU。 (引脚保护)

    需要通过添加串联电阻为过流或短路做好准备。

    在 EVM 测试中、使用10K 电阻器向 EN 引脚施加5V 电压时、运行没有问题。

    如果 EN 的电流消耗由 PFXR 电阻器决定、则基于5V/三线 模式/PFXR = 7.32K、EN 引脚电流是多少?

    2. PXFR = 7.32K

    使用 TPSI3052的 IGBT 不是开关操作。

    当控制器通电时、将 IGBT 打开;如果电源已经关闭或出现问题、则将其关闭。

    在功耗最低的情况下、IGBT 的导通只能保持不变。

    其他问题: Cdiv1 = 1uF,Cdiv2 = 10uF 容量减少

    可以减少 VDDH - VDDM 和 VDDM - VSSS 之间的电容器容量吗? (降低成本)

    我们还确认在对 EVM 应用 Cdiv1 = 330nF 和 Cdiv2 = 1uF 的条件下 IGBT 已导通、电压约为15.2V。

    如果在实际使用条件下使用与 EVM 相同的电容器容量、请检查是否有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    感谢您的耐心! 跳跃:

    1. 对于三线模式、我们关心的电流消耗是在 VDDP 引脚中。 抱歉、在回答您的问题时、我一直在想两线制模式。 您选择的 EN 电阻器没有问题。  

    在7.32k 时、VDDP 将消耗约5.4 mA。

    2.我们的计算器工具建议 Cdiv2可以降低到大约3 uF (在 VDDM 和 VSSS 之间)。 Cdiv2与 Cdiv1的比率必须保持为3:1。 如果您感兴趣、可从此处获取该工具。

    请告诉我您的问题是否得到了解答!

    萨姆·斯克拉纳克

    产品营销和应用| 固态继电器