This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25926:最大电流限制

Guru**** 2578735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296317/tps25926-max-current-limit

器件型号:TPS25926

大家好、

TPS259260DRCR 的最大 OCP 值可以设置为多少?
最大5.5A 是否对应于162K 欧姆? Rilmt 能选择超过162k? 是否可以将 OCP 设置为更高的值? 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    建议最大 ILIM 是用于162K、约为5.56A。 如果超出该范围、则不保证器件运行。  

    此致

    G·库纳尔