This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:原理图审阅

Guru**** 2535710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296025/tps543c20-schematics-review

器件型号:TPS543C20
主题中讨论的其他器件:TPS543B20、、

大家好、

我在设计中使用了 TPS543C20RVFT、其设计 参数如下所述:

输入电压=12V

VOUT=0.85V

Iout=40A 时

我  已附上电路设计、希望 TI 专家对其进行审查。

谢谢。

什法利 N

e2e.ti.com/.../5518.TPS543C20RVFT.pdfe2e.ti.com/.../TPS543B20_5F00_TPS543C20A_5F00_TPS543C20_5F00_Calculator_2D00_0V85_2D00_40A.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiftali:

    我们的美国团队 明天会回复你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiftali:

    设计看起来不错、没有发现任何问题。  唯一需要注意的是、前馈电容器可能有助于提高稳定性。 如果您希望灵活地动态调整设计、可能值得添加电阻分压器和前馈电容器的占位符。 其中包括 VOUT 和 RSP 之间的顶部电阻器(短接0 Ω)、RSP 和 RSN 之间的底部电阻器(未组装)以及 与 RSP 并联的前馈电容器(未组装)。  

    此致、
    布里顿