请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25798BKUPEVM 主题中讨论的其他器件:BQ25798EVM、 BQSTUDIO
您好
BQ25798EVM 执行1节电池输出、无论使用 BQSTUDIO 还是具有 I2C 通信功能的 MCU 是正常的、使用4.48V 电压和1~5A 输出都可以执行正常通信。
BQstudio 还会保存所有可正常输出的配置文件。
在同一个环境中,连接了一个真实的电池(一个4.48V 电池), 没有正常的输出。 取出电池后、仍然没有输出。
附加了无输出设置图。



如何使用 EVM 进行故障排除?
谢谢
星形