This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP877451Q1EVM:LP877451可以处理#39;t 正常工作

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294227/lp877451q1evm-lp877451-can-t-work-normal

器件型号:LP877451Q1EVM

尊敬的 TI 专家:

我们在使用 LP877451时遇到问题。 PCBA 上电后、LP877451的输入端存在一个低于3V 的瞬时电压脉冲、然后输入端保持稳定在3.28V。

ENABLE 也处于3.23V 的高电平、测得的 VOUT LDO 为1.8V。

不过、nRSTOUT 保持低电平、并且在多个通道中没有输出。

请帮助我们了解问题所在、

要退出此状态、我只能再次通电或复位 LP877451。 这是 LP877451?的特性吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhu:

    我需要进一步澄清,以了解问题的性质。 从问题中可以看出、您是在使用 EVM 板吗? 那么 PCBA 这个词是什么意思呢?

    如果您使用 EVM 板、那么您是使用3.3V 输入提供输入电源、还是使用板上使用12V 输入电源的前置稳压器?

    您能否捕获您观察到的范围行为截图并与我们分享。  

    此致、

    伊什蒂亚克·潘哈瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCBA 由我们设计。

    下图是我捕获的波形、并在图片上标记了相应的信号

    PMIC 输入--LP877451输入

    PMIC EN--LP877451启用

    NRSOUT--LP877451 nRSTOUT

    1V0——LP877451 BUCK2输出

    组件型号:LP877451A1RXVRQ1

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您分享示波器屏幕截图。  

    因此、当 VIN 变为3V 时、这意味着它达到 VCCA 监控功能的 UV、这会导致 PMIC 关断。 我不知道 PMIC VIN 从哪个时刻变为3V。 这可能是由前置稳压器造成的。 您提到 PCBA 在通电时、您是说这是在启动期间导致的、还是在最初启动时、然后它达到3V 的低电平?

    PMIC 预计为3.3V、具有+/- 8%的 PMIC/OV UV 监控窗口。 PMIC 的输入应在该范围内。 请调试输入不稳定的原因、如果可能、您可以共享电路板的原理图。 谢谢

    此致、

    伊什蒂亚克·潘哈瓦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    启动过程中出现的问题,我们的原理图如下。 如果有任何问题、请帮助进行检查。

        

    能否关闭 PMIC 的输入 UV 检测?

    在 PMIC 输入端通过 UV 检测触发的关断是否只能通过重新上电或复位?来恢复

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhu:

    感谢您分享原理图。  

    从前面提供的示波器屏幕截图可以看出、 发生了15次重新启动尝试失败。 每次 PMIC 检测到错误(VCCA UV)时、错误计数器都会递增。  一旦错误计数器达到15、器件将进入安全状态(所有电源轨关闭)、并将保持该状态、直到器件再次下电上电。 这是预期行为、您需要确保释放前置稳压器使能、直到其电源电压足够高、以避免这种行为。

    因此、从 PMIC 的角度来看、我在这里没有看到任何问题。 请检查前置稳压器。 我快速查看了前置稳压器数据表和提供的原理图、发现外部元件要求存在差异。 您能不能就此向 preegular 团队核实一下?

    谢谢

    此致、

    伊什蒂亚克·潘哈瓦