This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3803:[TPS3803G15]运行条件查询

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3805H33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295958/tps3803-tps3803g15-inquiry-for-operating-condition

器件型号:TPS3803
主题中讨论的其他器件:TPS3805H33

大家好、TI 支持团队

我有关于 TPS3803G15的一些问题。

[条件]

-用于检测电池电压(2.7V~4.2V)

-当电池电压低于3.0V 时,执行复位。

[问题]

若要使 TPS3803G15复位工作、必须向 VDD 施加多大的阈值电压?

(是1.5V 吗?)

2. 内部模块的 R1和 R2的值是多少?

3.这种情况下必须根据3.0V 的电池电压执行复位操作。

由于电池电压为2.7V~4.2V、我可以在外部输入电池电压吗?

4.事实上、即使施加到 VDD 的电压超过2V、有没有任何问题?

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MJ  

    TPSTPS3803G15在 VDD 上的阈值电压为1.4V

    • 未发布 R1和 R2值。 是多少、它是在兆欧范围内。 您可以将这段偏差置于10s 或100K 范围内。 通过外部肛门阶梯的电流应该比 VDD 电流高10倍以上、以降低精度。  
    • 您必须使用外部电阻梯或使用 TPS3805H33选项,如果该选项的阈值电压敏感度约为3V。  
    • 2V VDD 没有问题  

    此致

    Trailokya